Everything

puts


標準出力ファイル(stdout)へ文字列を出力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long puts(const char *s);

[引数]

s 出力する文字列へのポインタ

[戻り値]

正常:0

異常:0以外

[備考]

puts関数は、sの指す文字列を標準出力ファイル(stdout)へ出力します。この時、文字列の終了を示す文字は出力されず、代わりに改行文字を出力します。

puts関数は、通常0を返しますが、エラー発生の時は0以外の値を返します。