Everything

feof


ストリーム入出力用ファイルが終わりであるかどうかを判定します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long feof(FILE *fp);

[引数]

fp ファイルポインタ

[戻り値]

ファイルが終わりの時:0以外

ファイルが終わりでない時:0

[備考]

feof関数は、ファイルポインタfpの示すストリーム入出力用ファイルが終了したかどうかを判定します。

feof関数は、指定したストリーム入出力用ファイルに対するファイル終了指示子を調べ、設定されていればファイルが終わりであるとして、0以外の値を返します。設定されていなければ、ファイルはまだ終わりではないとして0を返します。