Everything

rewind


ストリーム入出力用ファイルの現在の読み書き位置を、ファイルの先頭に移動します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

void rewind(FILE *fp);

[引数]

fp ファイルポインタ

[備考]

rewind関数は、ファイルポインタfpの示すストリーム入出力用ファイルの現在の読み書き位置をファイルの先頭に移動します。

また、rewind関数は、そのファイルに対する終了指示子とエラー指示子をクリアします。

rewind関数を呼び出すことによって、ungetc関数の効果はなくなりますので、注意が必要です。