exd_tsk

概要

自タスクの終了と削除

C言語形式

 void    exd_tsk ( void );
パラメータ

なし

機能

自タスクを正常終了後,削除します。

タスク終了時に行われる処理は,表19−4の通りです。

また,CPUロック状態とディスパッチ禁止状態は解除されます。

本サービス・コールは,呼び出し元には戻りません。以下の場合,システム・ダウンとなります。

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

備考 本サービス・コールは,タスクが占有していたミューテックス以外の資源(セマフォやメモリ・ブロックなど)を自動的に解放する機能はありません。タスクは,必ず終了する前に資源の解放を行ってください。

戻り値

なし