r_dalin_interrupt_send


DALI送信完了割り込みINTSTDLnの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,DALI送信完了割り込みINTSTDLnに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static  void    r_dalin_interrupt_send ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static  void  __near r_dalin_interrupt_send ( void );

備考

nはチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし