ルネサス
r_dalin_callback_receiveend
DALI受信完了割り込みINTSRDLnの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,DALI受信完了割り込みINTSRDLnに対応した割り込み処理r_dalin_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_DALIn_Receiveの引数rx_numで指定された数のデータ受信が完了した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_dalin_callback_receiveend ( void );
nはチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]