r_dalin_callback_softwareoverrun


オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,DALI受信完了割り込みINTSRDLnに対応した割り込み処理r_dalin_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_DALIn_Receiveの引数rx_numで指定された数以上のデータを受信した際の処理)として呼び出されます。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
static  void    r_dalin_callback_softwareoverrun ( uint16_t rx_data );

備考

nはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint16_t  rx_data;

受信したデータ(R_DALIn_Receiveの引数rx_numで指定された数以上に受信したデータ)

[戻り値]

なし