r_dalin_interrupt_error


DALI受信エラー割り込みINTSREDLnの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,DALI受信エラー割り込みINTSREDLnに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static  void    r_dalin_interrupt_error ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static  void  __near r_dalin_interrupt_error ( void );

備考

nはチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし