ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API関数
関数リファレンス
シリアル・アレイ・ユニット4
R_DALIn_Stop
R_DALI
n
_Stop
DALI通信を終了します。
[指定形式]
void R_DALI
n
_Stop ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
前のトピックスへ
R_DALIn_Start
次のトピックスへ
R_DALIn_Send
目次
R_DALIn_Create
r_dalin_interrupt_send
r_dalin_interrupt_receive
r_dalin_interrupt_error
R_DALIn_Start
R_DALIn_Stop
R_DALIn_Send
R_DALIn_Receive
r_dalin_callback_sendend
r_dalin_callback_receiveend
r_dalin_callback_error
r_dalin_callback_softwareoverrun