ルネサス
以下に,コード生成がシリアル・アレイ・ユニット4用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.30
シリアル・アレイ・ユニット4用API関数
API関数名
機能概要
R_DALIn_Create
シリアル・アレイ・ユニット4を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
r_dalin_interrupt_send
DALI送信完了割り込みINTSTDLnの発生に伴う処理を行います。
r_dalin_interrupt_receive
DALI受信完了割り込みINTSRDLnの発生に伴う処理を行います。
r_dalin_interrupt_error
DALI受信エラー割り込みINTSREDLnの発生に伴う処理を行います。
R_DALIn_Start
DALI通信を待機状態にします。
R_DALIn_Stop
DALI通信を終了します。
R_DALIn_Send
データのDALI送信を開始します。
R_DALIn_Receive
データのDALI受信を開始します。
r_dalin_callback_sendend
r_dalin_callback_receiveend
r_dalin_callback_error
r_dalin_callback_softwareoverrun
オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。