R_DALIn_Send


データのDALI送信を開始します。

備考 1.

本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位のDALI送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。

備考 2.

DALI送信を行う際には,本API関数の呼び出し以前にR_DALIn_Startを呼び出す必要があります。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS   R_DALIn_Send ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );

備考

nはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t   * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t  tx_num;

送信するデータの総数

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正