ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API関数
関数リファレンス
シリアル・インタフェースIICA
R_IICAn_Stop
R_IICA
n
_Stop
IICA通信を終了します。
[指定形式]
void R_IICA
n
_Stop ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
前のトピックスへ
R_IICAn_StopCondition
次のトピックスへ
R_IICAn_Reset
目次
R_IICAn_Create
R_IICAn_Create_UserInit
r_iican_interrupt
R_IICAn_StopCondition
R_IICAn_Stop
R_IICAn_Reset
R_IICAn_Set_PowerOff
R_IICAn_Master_Send
R_IICAn_Master_Receive
r_iican_callback_master_sendend
r_iican_callback_master_receiveend
r_iican_callback_master_error
R_IICAn_Slave_Send
R_IICAn_Slave_Receive
r_iican_callback_slave_sendend
r_iican_callback_slave_receiveend
r_iican_callback_slave_error
r_iican_callback_getstopcondition
R_IICAn_Set_SnoozeOn
R_IICAn_Set_SnoozeOff
R_IICAn_Set_WakeupOn
R_IICAn_Set_WakeupOff