R_IICAn_Master_Send


IICAマスタ送信を開始します。

備考

本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位のIICAマスタ送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS   R_IICAn_Master_Send ( uint8_t adr, uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num, uint8_t wait );

備考

nはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t   adr;

スレーブ・アドレス

I

uint8_t   * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t  tx_num;

送信するデータの総数

I

uint8_t   wait;

スタート・コンディションのセットアップ時間

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ERROR1

バス通信状態

MD_ERROR2

バス未解放状態