r_iican_callback_slave_receiveend


IICAスレーブ受信完了割り込みINTIICAnの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,IICAスレーブ受信完了割り込みINTIICAnに対応した割り込み処理r_iican_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_iican_callback_slave_receiveend ( void );

備考

nはチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし