ルネサス
R_IICAn_Master_Receive
IICAマスタ受信を開始します。
備考
本API関数では,1バイト単位のIICAマスタ受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS R_IICAn_Master_Receive ( uint8_t adr, uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num, uint8_t wait );
nはチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint8_t adr;
スレーブ・アドレス
O
uint8_t * const rx_buf;
受信したデータを格納するバッファへのポインタ
uint16_t rx_num;
受信するデータの総数
uint8_t wait;
スタート・コンディションのセットアップ時間
[戻り値]
マクロ
MD_OK
正常終了
MD_ERROR1
バス通信状態
MD_ERROR2
バス未解放状態