ルネサス
r_iican_callback_slave_sendend
IICAスレーブ送信完了割り込みINTIICAnの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,IICAスレーブ送信完了割り込みINTIICAnに対応した割り込み処理r_iican_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_iican_callback_slave_sendend ( void );
nはチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]