ルネサス
r_iican_callback_slave_error
IICAスレーブ通信エラーの検出に伴う処理を行います。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
static void r_iican_callback_slave_error ( MD_STATUS flag );
備考
nはチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
MD_STATUS flag;
通信エラーの発生要因
MD_ERROR: アドレス不一致の検出
MD_NACK: アクノリッジの未検出 (マスタ受信終了)
[戻り値]
なし