ルネサス
R_UARTFn_Create_UserInit
アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考
本API関数は,R_UARTFn_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_UARTFn_Create_UserInit ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]