データのUARTF送信を開始します。
備考 1. | 本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位のUARTF送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。 |
備考 3. | アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTを拡張ビット・モードで使用する場合,引数tx_bufで指定された場合には,送信するデータを以下の形式で格納します。 |
“8ビット・データ”,“拡張ビット”,“8ビット・データ”,“拡張ビット”,…
[指定形式]
MD_STATUS R_UARTFn_Send ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );
|
[引数]
|
|
|
|
|
|
uint8_t * const tx_buf;
|
送信するデータを格納したバッファへのポインタ
|
|
|
uint16_t tx_num;
|
送信するデータの総数
|
[戻り値]
|
|
|
|
MD_OK
|
正常終了
|
|
MD_ARGERROR
|
引数の指定が不正
|
|
MD_DATAEXISTS
|
送信処理を実行中
|