r_uartfn_callback_idmatch


IDパリティの一致に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,LIN-UART受信ステータス割り込みINTLSに対応した割り込み処理r_uartfn_interrupt_errorのコールバック・ルーチン(IDパリティが一致した際の処理)として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_uartfn_callback_idmatch ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし