ルネサス
r_uartfn_callback_expbitdetect
拡張ビットの検出に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,LIN-UART受信ステータス割り込みINTLSに対応した割り込み処理r_uartfn_interrupt_errorのコールバック・ルーチン(拡張ビットを検出した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_uartfn_callback_expbitdetect ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]