ルネサス
r_uartfn_callback_error
LIN-UART受信ステータス割り込みINTLSの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,LIN-UART受信ステータス割り込みINTLSに対応した割り込み処理r_uartfn_interrupt_errorのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_uartfn_callback_error ( uint8_t err_type );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint8_t err_type;
LIN-UART受信ステータス割り込みの発生要因
00000xx1B: オーバラン・エラー
00000x1xB: パリティ・エラー
000001xxB: フレーミング・エラー
[戻り値]
なし