データのUARTF受信を開始します。
備考 1. | 本API関数では,1バイト単位のUARTF受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。 |
備考 3. | アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTを拡張ビット・モードで使用する場合,引数rx_bufで指定された場合には,受信したデータが以下の形式で格納されます。 |
“8ビット・データ”,“拡張ビット”,“8ビット・データ”,“拡張ビット”,…
[指定形式]
MD_STATUS R_UARTFn_Receive ( uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );
|
[引数]
|
|
|
|
|
|
uint8_t * const rx_buf;
|
受信したデータを格納するバッファへのポインタ
|
|
|
uint16_t rx_num;
|
受信するデータの総数
|
[戻り値]
|
|
|
|
MD_OK
|
正常終了
|
|
MD_ARGERROR
|
引数の指定が不正
|