ルネサス
R_UARTFn_Set_PowerOff
アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTに対するクロック供給を停止します。
備考
本API関数の呼び出しにより,アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTはリセット状態へと移行します。 このため,本API関数の呼び出し後,制御レジスタへの書き込みは無視されます。
[指定形式]
void R_UARTFn_Set_PowerOff ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]