R_RTC_Set_BinaryCounterValue


バイナリ・カウント値を設定します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_RTC_Set_BinaryCounterValue ( uint32_t counter_write_val );

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint32_t  counter_write_val;

バイナリ・カウント値

[戻り値]

なし