r_rtc_cup_interrupt


桁上げ割り込み(CUP)の発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,秒カウンタ(RSECCNT)/バイナリ・カウンタ0(BCNT0)の桁上げを行った場合,または64Hzカウンタ(R64CNT)の読み出しと64Hzカウンタ(R64CNT)の桁上げが重複した場合に発生する桁上げ割り込み(CUP)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_rtc_cup_interrupt ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし