ルネサス
R_RTC_Get_CalendarTimeCaptureValuen
キャプチャしたカレンダ値を獲得します。
[指定形式]
void R_RTC_Get_CalendarTimeCaptureValuen ( rtc_calendarcounter_value_t * const counter_read_val );
備考
n は,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
rtc_calendarcounter_value_t
* const counter_read_val;
カウント値へのポインタ
以下に,リアルタイムクロックのカウント値 rtc_calendarcounter_value_t の構成を示します。
typedef struct {
uint8_t rseccnt; /* 秒 */
uint8_t rmincnt; /* 分 */
uint8_t rhrcnt; /* 時 */
uint8_t rdaycnt; /* 日 */
uint8_t rwkcnt; /* 曜日(0:日曜日,6:土曜日) */
uint8_t rmoncnt; /* 月 */
uint16_t ryrcnt; /* 年 */
} rtc_calendarcounter_value_t;
[戻り値]
なし