R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn


周期割り込み(PRD)の発生周期を設定すると伴に,周期割り込み(PRD)の検出を許可します。

[指定形式]

#include    "r_cg_rtc.h"
void    R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn ( rtc_int_period_t period );

[引数]

I/O

引数

説明

I

rtc_int_period_t  period;

周期割り込み(PRD)の発生周期

PES_2_SEC : 2秒

PES_1_SEC : 1秒

PES_1_2_SEC : 1/2秒

PES_1_4_SEC : 1/4秒

PES_1_8_SEC : 1/8秒

PES_1_16_SEC : 1/16秒

PES_1_32_SEC : 1/32秒

PES_1_64_SEC : 1/64秒

PES_1_128_SEC : 1/128秒

PES_1_256_SEC : 1/256秒

[戻り値]

なし