r_rtc_alm_interrupt


アラーム割り込み(ALM)の発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,R_RTC_Set_CalendarAlarmで指定された条件を満足した場合に発生するアラーム割り込み(ALM)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_rtc_alm_interrupt ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし