r_rtc_prd_interrupt


周期割り込み(PRD)の発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOnで指定された周期periodが経過した場合に発生する周期割り込み(PRD)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_rtc_prd_interrupt ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし