frsm_tsk

ifrsm_tsk

概要

SUSPENDED状態の強制解除

C言語形式

 ER      frsm_tsk ( ID tskid );
 ER      ifrsm_tsk ( ID tskid );


パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID



機能

tskidで指定されたタスクに発行されているサスペンド要求をすべて解除(サスペンド要求カウンタに0x0を設定)します。これにより,対象タスクはSUSPENDED状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からWAITING状態へと遷移します。

備考 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態以外の場合には,戻り値としてE_OBJを返します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

IDの指定が不正である

- tskid≦0x0

- tskid>生成されているタスクの最大ID

E_CTX

-25

CPUロック状態から本サービス・コールを発行した

E_OBJ

-41

対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態でない

E_NOEXS

-42

対象タスクが生成されていない