rsm_tsk

irsm_tsk

概要

SUSPENDED状態の解除

C言語形式

 ER      rsm_tsk ( ID tskid );
 ER      irsm_tsk ( ID tskid );


パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID



機能

tskidで指定されたタスクをSUSPENDED状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からWAITING状態へと遷移させます。

ただし,本サービス・コールを発行した際,サスペンド要求がキューイングされていた場合には,状態操作処理は行わず,サスペンド要求カウンタの減算処理のみを行います。

備考 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態以外の場合には,戻り値としてE_OBJを返します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

IDの指定が不正である

- tskid≦0x0

- tskid>生成されているタスクの最大ID

E_CTX

-25

CPUロック状態から本サービス・コールを発行した

E_OBJ

-41

対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態でない

E_NOEXS

-42

対象タスクが生成されていない