ルネサス
16.2.2 タスク付属同期機能 以下に,RI850V4がタスク付属同期機能として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表16−2 タスク付属同期機能 サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 slp_tsk 起床待ち状態への移行(永久待ち) タスク tslp_tsk 起床待ち状態への移行(タイムアウト付き) タスク wup_tsk,iwup_tsk タスクの起床 タスク,非タスク can_wup,ican_wup 起床要求の解除 タスク,非タスク rel_wai,irel_wai WAITING状態の強制解除 タスク,非タスク sus_tsk,isus_tsk SUSPENDED状態への移行 タスク,非タスク rsm_tsk,irsm_tsk SUSPENDED状態の解除 タスク,非タスク frsm_tsk,ifrsm_tsk SUSPENDED状態の強制解除 タスク,非タスク dly_tsk 時間経過待ち状態への移行 タスク