ルネサス
wup_tsk iwup_tsk 概要 タスクの起床 C言語形式 ER wup_tsk ( ID tskid ); ER iwup_tsk ( ID tskid ); パラメータ I/O パラメータ 説明 I ID tskid; タスクのID TSK_SELF: 自タスク 数値: タスクのID 機能 tskidで指定されたタスクをWAITING状態(起床待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移させます。 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象タスクが起床待ち状態以外の場合には,状態操作処理は行わず,起床要求カウンタに0x1を加算します。 備考 RI850V4が管理する起床要求カウンタは,7ビット幅で構成されています。このため,本サービス・コールでは,起床要求数が127回を越えるような場合には,起床要求のキューイング(起床要求カウンタの加算処理)は行わず,戻り値としてE_QOVRを返します。 戻り値 マクロ 数値 意味 E_OK 0 正常終了 E_ID -18 IDの指定が不正である - tskid<0x0 - tskid>生成されているタスクの最大ID - 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した E_CTX -25 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した E_OBJ -41 対象タスクがDORMANT状態である E_NOEXS -42 対象タスクが生成されていない E_QOVR -43 起床要求数が127回を越えた
ER wup_tsk ( ID tskid );
ER iwup_tsk ( ID tskid );
ID tskid;