addi


加算を行います。(Add Immediate)

[指定形式]

-

addi imm, reg1, reg2

 

immに指定できるものを次に示します。

-

32ビット幅までの値を持つ絶対値式

-

相対値式

-

上記のものにHIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用したもの

[機能]

第1オペランドに指定した絶対値式,相対値式,あるいは,HIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用した値と第2オペランドに指定したレジスタ値を加算し,結果を第3オペランドに指定したレジスタに格納します。

[詳細説明]

-

immに次のものを指定した場合,アセンブラでは,機械語命令のaddi命令が1つ生成されます。

(a)

-32768〜+32767の範囲の絶対値式

addi    imm16, reg1, reg2
addi    imm16, reg1, reg2

(b)

sdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式

addi    $label, reg1, reg2
addi    $label, reg1, reg2

(c)

!label,または%labelを持つ相対値式

addi    !label, reg1, reg2
addi    !label, reg1, reg2
addi    %label, reg1, reg2
addi    %label, reg1, reg2

(d)

HIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用したもの

addi    imm16, reg1, reg2
addi    imm16, reg1, reg2

機械語命令のaddi命令は,第1オペランドに-32768〜+32767(0xFFFF8000〜0x7FFF)の範囲のイミーディエトをとります。

 

-

immに次のものを指定した場合,アセンブラでは,命令展開が行われ,複数個の機械語命令が生成されます。

(a)

-32768〜+32767の範囲を越える絶対値式

<1>

immの値の下位16ビットがすべて0の場合

reg2がr0の場合

addi    imm, reg1, r0
movhi   HIGHW(imm), r0, r1
add     reg1, r1

 

reg1=reg2の場合

addi    imm, reg1, reg2
movhi   HIGHW(imm), r0, r1
add     r1, reg2

 

上記以外の場合

addi    imm, reg1, reg2
movhi   HIGHW(imm), r0, reg2
add     reg1, reg2

<2>

上記以外の場合

reg2がr0の場合

addi    imm, reg1, r0
mov     imm, r1
add     reg1, r1

 

reg1=reg2の場合

addi    imm, reg1, reg2
mov     imm, r1
add     r1, reg2

 

上記以外の場合

addi    imm, reg1, reg2
mov     imm, reg2
add     reg1, reg2

(b)

#label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持たないラベルの$labelを持つ相対値式

reg2がr0の場合

addi    #label, reg1, r0
mov     #label, r1
add     reg1, r1
addi    label, reg1, r0
mov     label, r1
add     reg1, r1
addi    $label, reg1, r0
mov     $label, r1
add     reg1, r1

 

reg1=reg2の場合

addi    #label, reg1, reg2
mov     #label, r1
add     r1, reg2
addi    label, reg1, reg2
mov     label, r1
add     r1, reg2
addi    $label, reg1, reg2
mov     $label, r1
add     r1, reg2

 

上記以外の場合

addi    #label, reg1, reg2
mov     #label, reg2
add     reg1, reg2
addi    label, reg1, reg2
mov     label, reg2
add     reg1, reg2
addi    $label, reg1, reg2
mov     $label, reg2
add     reg1, reg2

[フラグ]

CY

MSB(Most Significant Bit)からのキャリーを生じた場合1,そうでない場合0

OV

Integer-Overflowを生じた場合1,そうでない場合0

S

結果が負になった場合1,そうでない場合0

Z

結果が0になった場合1,そうでない場合0

SAT