ルネサス
mov32
32ビット・データの転送を行います。(32bit Move)
[指定形式]
-
mov32 imm, reg2
immに指定可能なものを以下に示します。
32ビット幅までの値を持つ絶対値式
相対値式
[機能]
第1オペランドに指定した絶対値式,または相対値式の値を,第2オペランドに指定したレジスタに格納します。
[詳細説明]
アセンブラでは,機械語命令の48ビット長mov命令が1つ生成されます。
[フラグ]
CY
−
OV
S
Z
SAT