fgetc


ストリームからの文字読み込みを行います。(getcと同じ)

備考

CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

int fgetc(FILE *stream);

[戻り値]

入力文字を返します。

エラー・リターンはありません。

[詳細説明]

streamが指す入力ストリームから,1文字を入力します。streamに指定できるのは,標準入出力のstdinだけです。

[使用例]

#include    <stdio.h>
 
int func(void) {
    int    c;
    c = fgetc(stdin);
    return(c);
}