ルネサス
rewind
ファイル位置指示子のリセットを行います。
備考
CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdio.h>
void rewind(FILE *stream);
[詳細説明]
streamが指す入力ストリームのエラー表示子をクリアし,ファイル位置表示子をファイルの先頭に位置付けます。
ただし,streamに指定できるのは,標準入出力のstdinだけです。そのため,本関数はungetcによる押し戻し文字を破棄する効果だけを持ちます。