ルネサス
putc
ストリームへの文字書き込みを行います。(fputcと同じ)
備考
CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdio.h>
int putc(int c, FILE *stream);
[戻り値]
文字cを返します。
エラー・リターンはありません。
[詳細説明]
streamが指す出力ストリームへ,文字cを出力します。streamに指定できるのは,標準入出力のstdoutとstderrだけです。