fputc


ストリームへの文字書き込みを行います。(putcと同じ)

備考

CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

int fputc(int c, FILE *stream);

[戻り値]

文字cを返します。

エラー・リターンはありません。

[詳細説明]

streamが指す出力ストリームへ,文字cを出力します。streamに指定できるのは,標準入出力のstdoutとstderrだけです。

[使用例]

#include    <stdio.h>
void func(void) {
    fputc('a', stdout);
}