ストリームへの書き込みを行います。
備考 | CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。 |
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdio.h>
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
[戻り値]
出力した要素数nmembを返します。
エラー・リターンはありません。
[詳細説明]
streamが指す出力ストリームへ,ptrが指す配列から,sizeの大きさの要素をnmemb個出力します。streamに指定できるのは,標準入出力のstdoutとstderrだけです。