fscanf


ストリームからのデータ読み込みと解釈を行います。

備考

CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

int fscanf(FILE *stream, const char *format[, arg, ...]);

[戻り値]

走査,変換,格納が正常に実行できた入力フィールドの個数を返します。返却値には,格納されなかった走査済みフィールドは含まれません。ファイルの終わりで読み込もうとした場合,返却値はEOFです。フィールドが格納されなかった場合は,返却値は0です。

[詳細説明]

formatの指す文字列で指定された書式に従い,その後ろに続く引数argを,変換された入力を格納するオブジェクトとして扱い,streamから変換する入力を読み込みます。streamに指定できるのは,標準入出力のstdinだけです。formatの記述方法はsscanfと同様です。