RI850V4の固定長メモリ・プール情報(オブジェクト名,IDなど)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI850V4の固定長メモリ・プール情報(オブジェクト名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
固定長メモリ・プールの現在状態を示すアイコン,および固定長メモリ・プールの名前を以下の形式で表示します。
なお,名前が未定義の場合には,“ID”が表示されます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ブロック当たりのサイズ(単位:バイト)を表示します。
|
|
固定長メモリ・プールの全メモリ・ブロック数を表示します。
|
|
獲得可能な空き固定長メモリ・ブロックの総数を表示します。
|
|
|
|
|
|
|
備考 固定長メモリ・プール情報(オブジェクト名,IDなど)の各セルをダブルクリックした際には,固定長メモリ・プールの内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
固定長メモリ・プールの待ちキューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(オブジェクト名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
図A―20 [固定長メモリ・プール]タブ(待ちタスク情報)
備考1. 待ちタスク情報(オブジェクト名,IDなど)の各セルをダブルクリックした際には,タスクのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
2. 待ちタスク情報(現在のタスクSP,タスク・スタック・エリア)のセルをダブルクリックした際には,タスク・スタックの内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
オブジェクト名,ID,キュー状態,先頭アドレス,ブロック・サイズ,合計ブロック数,空きブロック数,属性
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
ID,先頭アドレス,ブロック・サイズ,合計ブロック数,空きブロック数
|
|
|
|
|
|
メモリ パネルをオープンし,固定長メモリ・プールの内容を表示します。
|
|
表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。
|