RI850V4のメモリ・エリア情報(領域名,先頭アドレスなど)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI850V4のメモリ・エリア情報(領域名,先頭アドレスなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
アイコン,および管理対象メモリ領域の名前を以下の形式で表示します。
![](images/ridb_T_MemoryArea2.jpg)
名前
|
|
|
|
|
|
|
|
RI850V4のカーネル初期化フラグが割り付けられる領域
|
|
|
|
|
|
|
システム・スタック,タスク・スタック,データ・キュー領域,固定長メモリ・プール,可変長メモリ・プールが割り付けられる領域
|
|
タスク・スタック,データ・キュー領域,固定長メモリ・プール,可変長メモリ・プールが割り付けられる領域
|
|
|
|
管理対象メモリ領域のサイズ(単位:バイト)を表示します。
|
備考 メモリ・エリア情報(領域名,先頭アドレスなど)の各セルをダブルクリックした際には,管理対象メモリ領域の内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
メモリ パネルをオープンし,管理対象メモリ領域の内容を表示します。
|
|
表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。
|