<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>
[指定形式]
 
出力ファイル中にデバッグ情報を出力します。
[詳細説明]
| 
- | outputオプションで複数ファイル出力を指定時にdebugオプションを指定したときは、sdebugオプションと解釈して、<先頭出力ファイル名>.dbgに出力します。 | 
[備考]
| 
- | form={object | library | hexadecimal | stype | binary}、strip、または、extract指定時、本オプションは無効です。 |