<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>
不正な間接関数呼び出し検出で用いる関数リストを生成しません。
不正な間接関数呼び出し検出の詳細については、コンパイル・オプション「-control_flow_integrity 【Professional版のみ】 【V2.08.00以降】」を参照してください。
| コンパイル時に-control_flow_integrityを指定せずに作られたオブジェクトファイルの場合、リンカはオブジェクトファイル内のリロケーション解決したシンボル全ての関数リストを生成します。 | 
特定のオブジェクト・ファイル内の関数を関数リストから除外する場合は、最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション-cfi_ignore_moduleを指定してください。