<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>
[指定形式]
| -rom = <サブオプション>[,…]        <サブオプション> : <ROMセクション名>=<RAMセクション名> | 
 
[詳細説明]
| 
- | 初期化データ領域のROM用、RAM用領域を確保し、ROMセクション内定義シンボルをRAMセクション内アドレスになるようリロケーションします。 | 
| 
- | ROMセクションには初期値のあるリロケータブルセクションを指定します。 | 
| 
- | RAMセクションには存在しないセクションまたはサイズ0のリロケータブルセクションを指定します。 | 
[例]
| rom=D=R start=D/100,R/8000 | 
| 
- | Dセクションと同サイズのRセクションを確保し、Dセクション内定義シンボルをRセクション上のアドレスでリロケーションします。 | 
[備考]
| 
- | form={object | relocate | library}またはstrip指定時、本オプションは無効です。 |