<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>
[指定形式]
 
出力ファイル中にデバッグ情報を出力します。
[詳細説明]
| 
- | <出力ファイル名>.dbgファイルにデバッグ情報を出力します。 | 
| 
- | form=relocate指定時にsdebugオプションを指定したときは、debugオプションと解釈します。 | 
[備考]
| 
- | form={object | library | hexadecimal | stype | binary}、strip、または、extract指定時、本オプションは無効です。 |