|
-end_record 【V2.07.00 以降】
|
<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>
[指定形式]
-end_record = { S7 | S8 | S9 }
|
[詳細説明]
- | モトローラS形式ファイルのエンドレコードを指定します。 |
- | 指定したアドレスフィールドより大きいエントリ・ポイント・アドレスの場合、エントリ・ポイント・アドレスに合わせてエンドレコードを選択します。 |
- | 本オプション省略時は、エントリ・ポイント・アドレスに合わせてエンドレコードを出力します。 |
[例]
rlink a.obj b.obj -end_record=S7 -form=stype -output=c.mot
|
- | アドレス範囲に関係なく、32ビット・Sタイプ・エンド・レコードで出力します。 |
[備考]
- | form={ stype } 指定がないとき、本オプションはエラーを出力して終了します。 |