IORInfo


IOR,SFRの情報(debugger.GetIORList関数の戻り値)を保持します。

[型]

class IORInfo:
        IORName = ""
        Value = ""
        Type = ""
        Size = ""
        Address = ""
        Category = ""

[変数]

変数

説明

IORName

IOR,SFRの名前が格納されます。

Value

値が格納されます。

Type

型が格納されます。

Size

サイズが格納されます。

サイズがバイト単位の場合はバイト数,ビット単位の場合はビット数(bits)が格納されます。

Address

アドレスが格納されます。

Category

カテゴリが格納されます。

[詳細説明]

-

IORInfoはclass形式になっており,debugger.GetIORList関数を実行した場合に戻り値として渡されます。

[使用例]

>>> ior = debugger.GetIORList()
AD0.ADDRA 0x0000 IOR 2 0x00088040
AD0.ADDRB 0x0000 IOR 2 0x00088042
AD0.ADDRC 0x0000 IOR 2 0x00088044
        :
>>> print ior[0].IORName
AD0.ADDRA
>>> print funcinfo[0].Type
IOR
>>> print funcinfo[0].Address
557120